结果:找到"USB转以太网RMII+ RMII转WIFI",相关内容873条
- USB转UART转换器+UART转RS232芯片
- 用一个USB转UART转换器+UART转RS232芯片能不能构成一个USB转RS232转换器。
- 所属专栏: 技术交流 标签: USB转UART UART转RS232 USB转RS232 发帖人:Hermit 发帖时间:2024-02-10 17:41:00
- BCM54282C1KFBG以太网ICCUQSGMIIOCTALGPHY
- BCM54282C1KFBG以太网ICCUQSGMIIOCTALGPHY产品种类::以太网IC产品:EthernetTransceivers标准:10/1GBASE-T,100BASE-TX收发器数量:8Transceiver数据速率:10Mb/s,100Mb/s,1Gb/s接口类型:QSGMII商标:Broadcom湿度敏感性:Yes产品类型:EthernetICs工厂包装数量:1子类别:Communication&NetworkingICs单位重量:25.618g
- 所属专栏: 技术交流 标签: 以太网IC 发帖人:szmjd 发帖时间:2022-11-10 10:25:00
- 求大神帮忙看下usb转接电路设计问题
- 我做了一个usb转接电路,目的是将一个设备内部的一个TypeC(USB2.0)口转接到外面。现在发现这个电路工作不正常,在某些电脑的USB接口上,设备连接后,系统不能正常识别。提示:未知的USB设备(请求书设备描述符失败)。但是在另外一些电脑的接口上又可以正常工作。如果不通过我的转换电路,而是直接插到设备上,完全正常。请大神帮忙看看问题出在哪里这个转换电路通过一个母座和一个公头加一根12pin的排线组成。下面是两个电路原理图:USB公头:母座:
- 所属专栏: 原理图设计 标签: usb 转接 发帖人:dream00 发帖时间:2022-05-13 20:47:00
- MS2109视频传采集晶片参数特性介绍HDMI转USB
- MS2109是一款高清视频传采集晶片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块,HDMIRX模块和音视频处理模块。MS2109可以将HDMI接口输出的音视频信号通过USB接口传送到PC,智慧型手机或者平板电脑预览或者采集。USB视频符合UVC规范,音频符合UAC规范,音频支持I2S输入和SPDIF输出,支持WINDOWS,Android和MacOS系统。特性:1.HDMI1.4b兼容,支持DVI1.0,支持HDCP1.42.最大输入解析度3840*2160@30HZ3.支持RGB444,YCBCR422,YCBCR444,YCBCR420colorspace4.支持YUV和JPEG两种模式输...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: HDMI转USB 发帖人:赵S528 发帖时间:2021-10-25 10:54:00
- 设计一个电路原理图(RJ45+ML6652)
- 以太网差分信号经过RJ45再经过光电转换芯片ML6652,然后将信号单独输出来就行了,设计这样一个原理图,可提供芯片资料。
- 所属专栏: 项目外包 标签: Rj45 以太网 原理图设计 光电转换芯片 发帖人:comedygmd 发帖时间:2020-12-04 10:24:00
- IP175DLF以太网控制芯片IC+
- IP175D集成了一个6端口开关控制器,SSRAM和5个10/100以太网收发器。每个收发器都符合IEEE802.3,IEEE802.3u和IEEE802.3x规范。DSP方法用于设计采用0.16um技术的收发器。它们具有很高的抗噪能力和强大的性能。IP175D在存储和转发模式下运行。IP175D对于不同的应用具有很多丰富的功能,包括路由器应用,防火墙,IEEE802.1Q,IGMP监听,基于策略的QoS。它提供了强大的QoS功能,包括流量策略,流量表和灵活的队列调度(WRR/WFQ/SP)。在虚拟LAN中,IP175D支持基于端口的VLAN和IEEE802.1Q标记VLAN(最多16个VL...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 以太网 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-09-03 15:40:00
- CP2110-F01-GMRUSB转UART桥接器芯片
- 单芯片HIDUSB转UART数据传输·集成式USB收发器;无需外部电阻器·集成式时钟;无需外部晶振·集成式343字节一次可编程ROM,用于存储可定制产品信息·片上上电复位电路·片上调压器:3.45V输出USB外设功能控制器·符合USB规格2.0标准;全速(12Mbps)·通过SUSPEND引脚支持USB挂起状态HID接口·标准USB类设备不需要定制驱动程序·Windows7、Vista、XP、Server2003、2000·WinCE6.0、5.0和4.2·MacOS-X·Linux·开放式访问几口规格Windows和MACHID转UART库·用于快速应用程序开发的API·支持Windows...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: CP2110 USB转UART 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-04-19 13:20:00
- 【新上线产品推荐】IOT物联网专用、SPI接口的百兆以太网芯片DM9051NP
- IOT物联网专用、SPI接口的百兆以太网芯片DM9051NP这个芯片是选型工程师的贡献!商品简介:DM9051NPSPI介面网卡芯片是为方便MCU单片机系统进行乙太网通信而开发出的解决方案。DM9051NP晶片是带有工业标准外设介面(SerialPeripheralInterface,SPI)的独立乙太网控制器。DM9051NP符合IEEE802.3规范,它还支援以DMA模式传输,以实现传送快速。DM9051NP通过1个中断引脚和SPI介面与主控制器/MCU单片机的通信,传输规格为10/100M。?Package:32支接脚封装,QFN.?IEEE802.3azEnergyEfficient...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ENC28J60 以太网 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2018-01-30 15:22:00
- 物联网产品开发承接,以太网,WIFI,GPRS等网络产品开发均可
- 本人从事工业互联网,工业IoT,物联网相关行业4-5年,有丰富的网络产品开发经验(其他的项目也可以考虑,比如CAN,485,MODBUS等工业产品均有经验)。有与相关的软硬件产品可以找我!扫码加微信咨询:
- 所属专栏: 项目外包 标签: 网络 物联网 以太网 WiFi GRPS POE 发帖人:贵就是好 发帖时间:2017-08-02 00:01:00
- USB转以太网RMII+RMII转WIFI
- 现在有大量的客户需要使用工业级USB转WIFI模块,但是市面上很难找到合适的产品,特别是支持漫游等特殊的功能。我公司的wifi模块支持漫游功能,但是USB接口还不支持,目前支持以太网RMII转WIFI,所以想了一个折中的办法,使用USB转以太网RMII与我们公司的wifi模块RMII接口对接,最后集成到MINIPCI-E的板卡上。对于PC机而言,先扩展出一个网口专门与WiFi模块的网口通讯。希望有设计RMII经验的朋友都过来看看。谢谢!
- 所属专栏: 项目外包 标签: USB转以太网RMII+ RMII转WIFI 发帖人:qqcooler 发帖时间:2017-07-05 23:27:00
返回